结果:找到"PCB bug 全选 复制 粘贴",相关内容1000条
- 如何一次性复制粘贴出多个相同的元器件
- 如何一次性复制粘贴出多个相同的元器件,例如LED发光二极管不做原理图的情况下要放220颗。一颗一颗的粘贴吗?
- 所属专栏: 使用教程 标签: 复制 粘贴 发帖人:Xanan 发帖时间:2023-04-03 11:29:00
- 类似A*的特殊粘贴有没有这功能
- 立创EDA,类似A*的特殊粘贴有没有这功能,比如我可以把走线复制到阻焊层(开窗)
- 所属专栏: PCB设计 标签: 特殊粘贴功能 发帖人:huicheng 发帖时间:2022-09-14 20:04:00
- 立创EDA位号重复
- 立创EDA专业版,如图在复制粘贴时,大部分时间都可以自动递增位号,偶尔出现位号不改变的情况。
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 复制粘贴时位号重复 发帖人:erfanyemu 发帖时间:2022-09-13 10:14:00
- EDAPro网络标签复制粘贴时数字自动递增
- EDAPro网络标签复制粘贴时,网络标签中若存在数字,则会自动递增;网络标签在复制粘贴的情况下,大多数是不希望变化的,如果需要变化,自己可以tab修改。看是否修改为复制粘贴不变化,或者加个开关设置。放置标签时得加入判断,判断是复制后的放置,还是普通的放置;或者复制之后,递增的设置都为空。
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 网络标签复制粘贴 发帖人:专业打酱油 发帖时间:2022-04-21 09:28:00
- 专业版单选变全选
- 只要鼠标一放到任何元素上,就会自动高亮整个网络(不包括铺铜)。此时不点击会出现图三右下角显示的,元素为“焊盘对”。单击后就会全选整个网络。导致根本无法调整任何元件和导线。还有一个bug,调整布线时总会出现一个45度锐角,然后就无论再怎么拖拽导线或结点,都没有任何反应。有时刷新能解决,有时不能还有一个问题,在移动焊盘时如何设置可以让导线跟着一起走?要不一动元件,导线全部错位得一个一个重拉
- 所属专栏: PCB设计 标签: BUG 专业版 EDA 全选 单个 发帖人:裸奔小老鼠 发帖时间:2022-04-20 01:37:00
- 专业版原理图出现使用复制粘贴功能出现位号不自动改变,出现重复
- 你好,我使用专业版画一个原理图6个图页,把第4个图页的任何元件复制到其它图页,位号始终没有自动改变,还是原来的位号,导致原理图位号出现重复,请问一下这个是什么问题呢。
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 专业版 重复 复制 粘贴 原理图 发帖人:田龙八步 发帖时间:2022-03-12 08:42:00
- 希望能从立创EDA直接以矢量图形式复制板子至其他程序中
- Altium都支持从软件直接复制至word中,PCB和原理图都可以,希望立创EDA也能早日实现
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 原理图 PCB 复制 粘贴 发帖人:小亚飞灰 发帖时间:2022-03-08 17:35:00
- PCB中全选错误
- 1、在PCB边框层(还有丝印层等)画竖线或者横线2、鼠标框选竖线或横线3、复制4、粘贴后没有竖线或横线
- 所属专栏: PCB设计 标签: PCB bug 全选 复制 粘贴 发帖人:LSweet 发帖时间:2020-06-29 20:56:00
- 假如要做几十路一样的放大回路怎样处理最便捷?
- 大家好:我需要设计一个几十路的放大器驱动一个压促动器阵列,我设计好了一路放大器之后,想着直接拷贝到其他回路,可是拷过去虽然器件号自动+1了,但是网络都还是第一路的网络,所以我要从每一根线修改对应的网络,这一步非常繁琐,也容易出错。关键是就算这么处理了之后,我要是万一在原理图有任何修改,我都同步不过来了,他会把我改好了网表,改好了料号的器件都删掉,然后重新在右下角生成一堆新的器件。。。其实我整版的布局都已经布好了,电源也都拉好了,就是要一路路的去做重复劳动有点让人郁闷。我记得傲腾里面是可以设计为一个一个单元的,我布线只要给一个单元布好,然后复制就好了。
- 所属专栏: PCB设计 标签: PCB,多回路,复制 发帖人:jove 发帖时间:2020-04-18 15:30:00
- 原理图复制错误
- 从别人的图上复制过来一个原理图,接线出了很多错误,见下图,明明接地线是接好的,网络里面刷新显示没有接好.删了重新接还是一样的问题.遇到好多次这样的问题了.怎么回事呢?原来认为是没有对齐到网格的问题,但是对齐了以后还是一样.
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 复制 发帖人:DavidChao 发帖时间:2017-09-07 19:38:00
返回